This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:OPA695

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545434/opa695-opa695

器件型号:OPA695


工具/软件:

你(们)好

我们希望在我们的新设计中使用 OPA695、该设计具有单位增益和高达 100mA 的驱动能力(0V 至 5V 输入)以及高达 100MHz 的信号速度。

1.此器件能否在 100mA 下支持 0V 至 5V 之间的输出摆幅以及高达 100MHz 速度、以及我们需要为 OPA695 提供什么电源来获得 0V 至 5V 输出摆幅。

2.通过 DIS 引脚禁用该器件时、该器件是否提供真正的高阻抗(三态)输出?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    该器件应能够输出 0V 至 5V 信号并为 100mA 提供时钟源。  该器件在 4Vopp 时的大信号 3dB 带宽为~Ω 450MHz、但 如果您预计该信号没有衰减、则 100MHz 处的 5Vpp 信号将接近  该器件的限制。 假设您应该预计任何交流规格会发生变化(例如大信号带宽)、那么在 EVM 上测试它是理想的选择、可以确认它满足您的性能要求。 如果这会导致输出端出现衰减或任何类型的失真、则有更快的选择。 考虑到余量和共模输入范围、我认为 VEE 上的–2V 和 VCC 上的 7V 就足够了。 关于您的第二个问题、当器件被禁用时、输出确实会进入高阻抗状态。  

    此致、

    Ignacio