This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302-Q1:为什么与 AMC3330 相比、隔离放大器 AMC3302(用于电流检测)具有低输入电阻(用于电压检测)

Guru**** 2583895 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1, AMC3302-Q1, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544010/amc3302-q1-why-isolation-amplifier-amc3302-for-current-sensing-has-low-input-resistance-compared-to-amc3330-for-voltage-sensing

器件型号:AMC3302-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330-Q1AMC3330

工具/软件:

您好团队

我随附了 AMC3330-Q1 和 AMC3302-Q1 数据表中的图像、以了解它们之间的差分输入电阻差异。

典型输入电阻:

AMC3330-Q1:1.2 千欧

AMC3302-Q1:4.9 千欧

请提供一些有关 它们之间差分输入电阻差异的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasa、

    这些器件具有不同的输入范围。 此问题是否存在具体问题或原因? 如果您能分享背景信息、请告诉我。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eva

    是的、我想将 AMC3330 用于电流传感器应用。 AMC3330 的增益和输入电压、我可以管理、但我想详细了解差分输入电阻对应用的影响、因为我的应用至关重要。

    我知道电流检测应用中有特定的隔离放大器、但我想了解的其他一些优先考虑因素也是如此。 请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srinivasa、

    您的应用是什么? 您的信号链是什么样子的? 我认为本电流检测 EVM 用户指南中的计算可能有助于参考第 4.1.3 节:

    AMC-AMP-50A-EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eva

    我的主要疑问是:

    典型输入电阻:

    AMC3330-Q1:1.2 千欧

    AMC3302-Q1:4.9 千欧

    请提供一些有关 它们之间差分输入电阻差异的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasa、

    我可以对此进行更多的研究。 您想要查找哪些详细信息?  

    此致、

    Eva