This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:LMH6525

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6525, LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540497/lmh6525-lmh6525

器件型号:LMH6525
主题中讨论的其他器件: LMH13000

工具/软件:

您好、建议

我正在构建一个系统   、通过其集成监控光电二极管来驱动四个 ROHM RLD65NZX1 激光二极管((650nm、7mW 输出、~Ω 25mA 典型驱动电流)、并采用闭环强度控制。

我的设置包括:

  • ESP32 微控制器

  • I²C DAC(例如 MCP4725 或 MAX5217、从 ESP32 控制 μ C)

  • Texas Instruments LMH6525 激光二极管驱动器。  建议在此设置中使用 ME 激光驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjusha:

    您想要 LMH6525 以外的任何激光驱动器吗?

    有一个新的激光驱动器 LMH13000、您可以检查一下。 如果您需要任何了解 LMH13000 功能的支持、请告诉我。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找随附的有关如何使用 Anant 编写的 LMH13000 进行闭环电源控制的演示文稿。

    如有任何问题或疑问、请随时与我们联系

    e2e.ti.com/.../6521.APC-loop-DC-and-Pulsed-operation-v2.pptx