This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA325:精密放大

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA325, OPA328, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545510/opa325-precision-amplifying

器件型号:OPA325
主题中讨论的其他器件: OPA328LM7705

工具/软件:

大家好、我想将压电元件的信号增加 600 倍。 我关注的频率范围介于 0kHz 和 20kHz 之间。 我希望连接到压电式的前置放大器电路尽可能降低噪声。 我对实现这一点时应使用的电阻器类型有几个问题。 哪种类型的电阻器能够更大限度地降低系统中的噪声? 在某些应用中、我看到使用了 MELF 电阻器。 在浏览论坛时,我还遇到了 Susumu 的 RS 系列经常用于音频应用的信息。 我发现绕线电阻产生的噪声较小、但其线圈结构会产生电感效应、这可能会造成不利影响。 在这种情况下、您建议使用哪条路径? 您是否有可以建议的特定电阻器类型? 考虑到 PCB 的空间限制、使用 SMD 元件对我来说是理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于有效带宽 (BW) 是增益带宽积 (GBW) 和闭环增益的函数、 BW = GBW/Gain 、对于 OPA325 (GBW=OPA325)、10MHz 您可以计算:

    BW = 10MHz / 600 = 16.7kHz;  这意味着在 20kHz 的较高频率范围内、交流增益将衰减至 51.79dB 或增益= 388.6(这是 35%的误差)、请参见下文。

    因此、我建议使用 OPA328 等较快的器件、其 GBW 为 40MHz、因此在 20kHz 时的交流增益为 55.2dB 或增益=575(误差为 4.2%)。

    现在、如果使用单电源供电、则必须确保输出保持在 OPA328 线性范围内 (V-)+100mV > Vout <(V+)–100mV(请参阅 AOL 条件)。

     因此、根据您使用的封装(最大失调电压不同)、您必须确保满足最小压电输入电压、以确保输出比接地高 100mV 或更高(见下方)。  或者、您可以使用 LM7705 负电荷泵(–232mV) 驱动负电源轨。

      

    关于要使用的电阻器类型的问题、无关紧要、因为电阻器的热噪声主要取决于电阻器的尺寸和温度。 因此、在上述应用中、使用频谱噪声密度为 0.4nV/rt-Hz 的 100 欧姆 输入电阻器时、相对于 OPA328 的输入噪声 6.1nV/rt-Hz 将可以忽略不计。

    e2e.ti.com/.../OPA328-piezo-G_3D00_600.TSC