This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4567:THS4567

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544270/ths4567-ths4567

器件型号:THS4567


工具/软件:

您好:

关于 THS4567、我有一些问题。

TIA 模式下的跨阻是什么? 什么是输入噪声? 该器件是否可以同时用作 TIA 和 FDA? 42MHz 是否是它可以处理的最大带宽?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    很棒的问题!

    我将查看我对您的数字相关问题的规格答案。   

    对于 TIA 模式与 FDA 模式、TIA 模式不仅仅是 TIA。  该模式实际上是在全差分 TIA 或常规 FDA 之间。  使用 TIA 模式时、一个器件中包含 TIA 功能和 FDA 数据转换器驱动器级。  通过外部访问启用此功能来设置输入共模电压 (VICM) 环路。  禁用 VICM 后、THS4567 便会成为传统 FDA。

    42MHz 是增益为 10V/V 时的带宽、您可以为各种增益设置实现不同的带宽。

    Andrew 将跟进规格确认、感谢您对 THS4567 的关注。  我们很高兴为您提供设计帮助、并在您的工程中重视此器件。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您是否愿意通过电子邮件联系?  我有一些更详细的跟进问题、最好离线讨论。

    我已经向 e2e 向您发送了一个“朋友请求“、供我共享我的电子邮件。

    对于 TIA 模式、规格表中列出了输入电流噪声。  图 6-5 和 6-6 显示了 FDA 运行的噪声数据。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已接受请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我已向您发送了一条后续消息。

    此致、

    Alec