This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:如果负电源置于 GND、是否可以使用 XTR305 来创建 4 –20mA?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545915/xtr305-is-it-possible-to-use-xtr305-to-create-4-20ma-if-negative-supply-is-placed-at-gnd

器件型号:XTR305


工具/软件:

早上好/下午好

感谢您的支持。

  如果负电源放置在 GND、我需要知道是否可以使用 XTR 至 4 –20mA。

我们是否只能使用一个电源运行(即 VCC +=+12VDC 和<xmt-block1> VCC</xmt-block> -= 0)、 VCC、以获得输出 4 到 20mA?

选择磁性元件

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr305.pdf 

见第 22 页

“ XTR305 可在非对称电源电压下使用;但是、最小负电源电压必须等于或大于−3V(通常为−5V)的负值。“

该电源值可确保通过导线电阻、接地偏移和添加到输出中的噪声来正确控制 0V 和 0mA。 对于正输出信号、该负电压源的电流要求低于 5mA。

如果我们将自身限制为 4 –20mA 正极、是否仍需要负电压电源?

这对我来说是不清楚的。

感谢您的支持。

此致、

Sergio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    如果我们将自身限制为 4 –20mA 正电压、是否仍需要负电压电源?

    是的、仍然有必要。  XTR305 旨在用于双电源运行。 我们无法保证器件在负电源接地的情况下的行为。  

    此致、

    Robert Clifton