This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA397:输入和输出电压突然降至 0V。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545226/opa397-the-input-and-output-voltage-suddenly-drops-to-0v

部件号:OPA397


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 OPA397 来监控直流/直流转换器的输出电压。

随着直流/直流转换器的输出电压升高、OPA397 的输入和输出端子会突然下降到 0V。

最初、我怀疑 MCU 有问题、因此移除了 MCU 附近的低通滤波器、但也出现了同样的现象。

即使更换运算放大器时也观察到了同样的问题、这使得分析变得具有挑战性。

简单的电路图和波形如下。 如果您能提供任何建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上一个帖子中出现错误。

    输出降至 0V、而输入降至约 0.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuyosyi-San,

    唯一解释这一点的是、OPA397 引脚 5(电源)变为零伏。

    系统中是否有东西在直流/直流电压超过 30V 时会导致断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    不幸的是、没有这样的制度。

    此外、我已经确认、当出现此现象时、电源电压没有降至 0V。

    例如、电源或 GND 上叠加的噪声的存在是否会导致这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuyoshi

    IN+引脚应具有高阻抗、实际上没有电流。 因此、引脚 3 电压应该只是直流/直流电压和接地的函数。

    或者举个例子、电源或 GND 上叠加的噪声是否会导致这种现象?

    是、尤其是在按电源电压满值变化时。

    运算放大器的电源电压是多少?

    我已确认当出现这种现象时、电源电压不会降至 0V。

    您是否尝试过移除 OPA397、试运行一下。 观察 IN+引脚电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuyoshi

    我的理论不涵盖输出电压一直到 0V。 除非发生这种情况。 V+和 OUT 均接地短路