This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA992:嗨,请看,它是 OPA2992 (OPA4992 ) 可以在 VCC=5V 和 VEE=–35V ,输入–15V,并想得到–15V*2=-30V,它–30它是否可以? 谢谢。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2196, OPA2992, OPA4992, OPA992, TLV2197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542809/opa992-hi-see-the-sch-is-it-opa2992-opa4992-can-work-at-vcc-5v-and-vee--35v-input--15v-and-want-to-get--15v-2--30v-is-it-ok-thanks

器件型号:OPA992
主题中讨论的其他器件:OPA2992OPA4992、OPA2196、 TLV2197-Q1

工具/软件:

  你好,请看 sch ,它是 OPA2992 (OPA4992 ) 可以在 VCC=5V 和 VEE=–35V 工作 ,输入–15V,并想得到–15V*2=-30V,它–30它是否可以? 谢谢。  

我们可以发现输出在上电时下拉(红线, 0us~0.5us )  ,为什么 ?  可以使用哪些方法来避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建健:

    –15 ]它–15它是–30是 OPA2992 (OPA4992 ) 可以在 VCC=5V 和 VEE=–35V 工作,输入–15V, 并希望得到–15V*2=-30V,是否–30是否可以[/报价]

    是的。 Vcc = V+= 5Vdc、Vee = V-=–35Vdc、Vs = 5 -(–35)= 40Vdc、在电源电压范围内运行。 输入信号在建议的 VCM 范围或线性运行区域内运行。 因此、可以使用不对称的电源轨。  

    下面是 Tina 仿真:

    e2e.ti.com/.../OPA2992-Asymmetrical-Rails-07212025.TSC

    –15 "]我们–15我们可以–30可以发现“发现输出是在上电时下拉(红线, 0us~0.5us)  ,为什么 ?  可以使用哪些方法来避免此问题?

    在仿真示例(增益=2V/V)中、Vcc 和 Vee 与初始建议不同。 OPA992 的压摆率是输入信号(小信号与大信号)的函数。 该延迟是由于压摆率变化导致的、其中 30V/32V/usec = 0.94usec 基于大输入信号。 对于小输入信号、压摆率较低、延迟可能更长、请参阅下面的附图。  

    如果您希望获得一致的压摆率、您可以使用其他运算放大器、例如 OPA2196、OPA21974 或 TLV2197-Q1 或类似的运算放大器等。 请向我们提供您应用的设计和成本要求。   

    此致、

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷蒙德,谢谢. 关于问题 2 ,请 关注时间 (0us~0.5us ),之后,我想要的工作. 这意味着,当加电时(或当模拟开始时),输出被下拉至大约–15V。 然后  它逐渐上升回 0v 。我检查 R54 的电流(上电时的浪涌电流)几乎是 65mA ,看起来像 OPA2992 无法提供,所以,输出被下拉. 现在,我不知道,为什么有这么高的浪涌电流.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建健:  

    –15 "](–15(上–30上电“电时(上电时的浪涌电流)几乎为 65

    为什么要驱动 1 Ω 负载? ISC 指短路电流。 在这种情况下、1 欧姆电阻和短路是基本等效电路。 由于运算放大器的输出短路、因此它会提供最大电流 接近±65mA 典型值。  

    这是运算放大器、它不能驱动如此低的负载、–30V/UV 1Ω=短路、这就是运算放大器灌入 65mA 的原因。  该运算放大器只能拉出或灌入大约+/NVM –30mA 范围、这意味着在 30mA ≈1kΩ(灌电流)下。 为确保正常运行、Rload 应大于 2kΩ

    如果您短暂接触 OPA992 的表面、IC 会变得非常热 、0us~0.5us 的变化可能与 IC 的热关断和热恢复有关、其中 Tj 接近 150C。  

    您能告诉我您想做什么吗?

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond。感谢。我知道 OPA2992 是一个运算放大器. 但是  

    我们的用途有点独特。 从功耗引起的温度变化来看、似乎没有问题。 只是在首次通电时、波形似乎不正确。

    这是我的使用、功耗计算。  应该没有错误、对吧? 它可以这样使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建健:  

    OPA2992 是双通道运算放大器。 可根据下表和公式估算功率耗散和 Tj 温升。 大部分热量通过引线框和 PCB 表面散发。 因此、运算放大器的表面温度并不能真正表明内部硅芯片的 Tj 有多高。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua844b/slua844b.pdf?ts = 1753146317805

    –15 ]看起来–15看起来像–30像 OPA2992 无法提供,所以,输出被下拉。 现在,我不知道,为什么有这么高的浪涌电流.[/报价]

    我猜、负载可能会在上电瞬间触发 IC 的热保护电路。 例如、如果在输出端移除 1Ω 和容性负载、则不会看到  (0us~0.5us) 事件。 或者、您可以将负载电阻增加到>2k Ω。  

    供参考。 由于 Tj 的表面积很小、IC 内部的温升会很快。  

    您提到、以下电流曲线是 在上电事件期间在 R54 或 1Ω 电阻器上测量的。 您是否确定运算放大器没有因一些未知原因而损坏? 如果正确、则 OPA2992 的输出级通过 1Ω 电阻器短接至 GND。

    没有运算放大器能够驱动容性负载而不会因相位裕度较差而产生振荡。 250pF 可能太大、并且如果没有额外的环路补偿、OPA2992 就无法驱动 250pF。 我建议将 1Ω 增加到 50 –100Ω、看看输出是否会稳定。 这可能是其他原因。 系统必须具有至少大于 45 度的相位裕度才能保持稳定。 在 250pF 容性负载下、相位裕度约为~23 度。  

    –15 "]之后–15之后,–30,我“我想要的工作.

    如果我正确理解您的说明、只会在 OPA2992 的上电事件中发生 0-5usec。 假设在 10usec 后、输出在–15Vdc 时恢复正常、输出电压稳定。 请澄清。  

    此致、

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷蒙德,谢谢.在我的应用程序,我不能接受电源跳跃时,电源是接通,因为它不适合我的负载。 在这里、我将负载更改为 10K 电阻器、但仍在上电时、我看到 OPA2992 的输出被拉低了一点(如图中的黄圈所示)。 您能告诉我为什么会这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond ,我找到了答案,如果 VCC =|VEE|,上电时输出不会被下拉. 那么、 如果我真的需要设置 VCC = 5V 和 VEE =–35V、如何操作呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建健:

    –15 ]我–15我将–30将负载更改为 10K 电阻器、但在通电时、我仍然看到 OPA2992 的输出被拉低了一点(如[/报价]中的黄色圆圈所示)

    仿真产生的上电干扰可能是一种干扰。 我对  上电时的实际 OPA992 更感兴趣。 在 OPA992 上电序列期间、不应出现 65mA 电流浪涌或类似的尖峰。  

    是否使用开关电源? 如果使用开关电源、请确保此电流浪涌不是开关的浪涌电流引起的。  

    –15 ]如果–15如果 vcc–30 vcc =|VEE|、则在上电时不会下拉输出。 那么、 如果我真的需要设置 VCC = 5V 和 VEE =–35V、如何操作?

    在这种情况下、对称和非对称电源轨之间不应有显著差异。 是否同时打开+5/–35 和 OPA992? 如果您使用开关电源、请告诉我。 如果是这样、请在加电时将+5V 和–35V 开关表征为负载-->确保开关不会产生干扰。 请告诉我。  

    此致、

    Raymond  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、谢谢。  到目前为止、它只是模拟而已。 我将制作一个电路板来实际对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建健:  

    好的、请告诉我。  

    此致、

    Raymond