This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:PVDD 检测

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543338/tas6584-q1-pvdd-sense

器件型号:TAS6584-Q1


工具/软件:

您好:

我们的客户对 PVDD 检测有疑问。 尽管他通过访问 0x74 来监控 PVDD 电压、但硬件无法读取正确的 PVDD 电压。 您能告诉我们如何通过 0x74 读取 PVDD 电压、尤其是在空载条件下。

他是否需要将 TAS6584-Q1 转换为任何状态、例如深度睡眠状态?

如果没有、请告知他如何读取 PVDD 电压。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只能在器件处于 Hi-Z、静音或播放模式时读取 PVDD 电压和内核温度。  在其他模式下无法读取。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。

    这应该会结束我们的客户问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是 Torikai、他是与此问题相关的客户。

    感谢您的回答  
    PVDD 检测仅在 Hi-Z /Mute/Play 状态下工作、

    此外,我有一个紧迫的问题,以实现以下条件。
    您能给我们一个建议吗?
    我现在从 4 月底开始处理这个问题、所以我想尽快解决这个问题...

    我想做什么
     即使 TAS6584-Q1 输出没有连接负载(开路条件)、并且 TAS6584 没有时钟、也可获得 PVDD 检测值

    -我现在面临的是,
      1.唤醒产品后、TAS6584 的启动序列将运行 (PD = H、STBY = H、然后进行 I2C 设置、此时我们最终将 PLAY 设置为 STATE_CTRL0/1 寄存器 (0x03/0x04))
      2、在没有负载的情况下启动后、器件状态报告 (0x72 和 0x73) 寄存器显示 0x11 =负载诊断
      然后、为了停止负载  诊断、我将 0x81 设置为 DC LDG Ctrl 1 寄存器 (0xB0) 以中止直流负载诊断***
      4.然后 再次读取器件状态报告 (0x72 和 0x73) 寄存器、TAS6584 显示 0x66 = AutoRec。
        ->我还阅读了数据表中建议的寄存器 0x80、0x81、0x8A、结果表明存在时钟错误(我认为这是因为我的情况下没有将任何时钟连接到 TAS6584)

      如果我将设置更改为***、0x80 至 DC LDG Ctrl 1 寄存器 (0xB0) 以中止 直流负载诊断、
     再次进行器件状态报告 (0x72 和 0x73) 寄存器、TAS6584 显示 0x22 =睡眠、  
      因此、由于 TAS6584 的时钟更少、我也无法更改状态。

    如果您有任何好的想法来实现我想做的事情、
    请告诉我、

    我 谨随函附上我们目前的临时顺序、以满足上述要求。
    但我不能在此附上,所以,如果有任何办法附加,也请告诉我。

    最棒的套餐
    鸟海裕介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、很抱歉一直有人问、

    我想再次告诉大家、
    即使 TAS6584-Q1 输出没有连接负载(开路条件)、并且 TAS6584 没有时钟、也能获得 PVDD 检测值“
    这意味着、我想知道在没有虚拟负载和时钟的情况下检查 PVDD 的最简单方法、  
    例如、一种在上电后通过更改状态来读取 PVDD 检测值的方法。
    如果读取 PVDD 检测存在一些限制、我也想知道这一点。

    下面还有 2 个问题

    1 关于 PVDD 检测的精度、PVDD 检测功能监测的值存在多大的误差?

    2 如果我们将 器件状态报告 (0x72 和 0x73) 的结果读取为 0x11 = Load Diag、我们是否可以猜测 TAS6584 输出上没有负载?  
    我认为、如果 TAS6584 的 spk 输出端有虚拟负载、此状态会自动变为其他状态、如 Hi-Z、PLAY(负载诊断除外)、
    因此、如果我们得到结果 0x11 =负载诊断、我想我可以猜测没有负载、那是如何实现的?

    此致
    鸟海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、鸟海

    [报价 userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543338/tas6584-q1-pvdd-sense/5941907 ]我想知道在没有虚拟加载和时钟的情况下检查 PVDD 的最简单方法、 

    如您所设置的、只有在没有负载的情况下、才容易绕过并中止直流诊断。

    但没有时钟、这确实是不可能的。 此函数依赖于内部 DSP 处理数据并更新到寄存器中、在没有时钟的情况下、DSP 无法开始工作。

    1 是 关于 PVDD 检测的精度、PVDD 检测函数监测的值将存在多大的误差?

    约为±10%。

    [引用 userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543338/tas6584-q1-pvdd-sense/5941907 ]2 如果我们将 器件状态报告 (0x72 和 0x73) 的结果读取为 0x11 = Load Diag、我们是否可以猜测 TAS6584 输出上没有负载?  [/报价]

    这意味着负载有误差。 可能 OL、也可以是 SL/S2P/S2G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow San、

    感谢您的快速答复、

    我明白了、
     - PVDD 检测需要时钟
     - PVDD 的精度是 ±10%
     -当发现状态为 0x11=负载诊断,可能是负载开路,可能是负载短路,电源短路/接地短路,

    很抱歉再次询问 器件状态报告 (0x72 和 0x73) = 0x11 (Load Diag)
    我认为、当遇到这种情况时、TAS6584 会通过在 TAS6584 输出端找到输出波形来持续重复进行直流诊断、
     这是自动直流诊断仍在进行的指示、是否正确?
    问题是、 自动直流诊断何时会停止...? 停止直流负载诊断的触发条件是什么?

    此致。
    鸟海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow San、

    很抱歉不断询问、

    关于这个问题、我现在正在思考如何解决顺序问题、
    想到这里、我对器件状态有疑问、  
    您能支持一下吗?

    -设备状态问题

    根据前面的评论,
    当我将 TAS6584 从启动控制到 Hi-Z 时、然后转到 play、
    如果没有时钟但 SPK 输出有负载、
    器件状态为我显示 AUTOREC (0x06)、
    但是、在启动期间查找 AUTOREC 和故障状态之间有何区别?


    在我看来、放大器通常正确开启并从睡眠状态改变状态-> Hi-Z ->在有负载和无时钟的情况下播放、
    由于无时钟、TAS6584 仅显示 AUTOREC。
    在上述情况下、是否可以指示故障状态?
    ->如果 TAS6584 的时钟电源和某些通道出现 SL/OL/S2P/S2G 直流诊断错误、会显示什么状态?

    如果器件状态= 0x54、45、则某些通道出现故障、
    是否可以读取 PVDD 检测? 或者静音/播放/PVDD 中的每个通道都必须读取 Hi-Z 检测?


    此致。

    鸟海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、鸟海

    这样 这就是自动 DC 诊断仍在进行中的指示符、是否不正确?

    是的。

    那么问题是、 自动 DC 诊断何时停止...? 停止直流负载诊断的触发条件是什么?

    直至外部负载条件变为正常状态。 或者将该通道设置回睡眠/深度睡眠。 或者设置旁路自动直流诊断。

    [引述 userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543338/tas6584-q1-pvdd-sense/5945306

    器件状态为我显示 AUTOREC (0x06)、
    但是、在启动期间查找 AUTOREC 和故障状态之间有何区别?

    [/报价]

    时钟故障是自动恢复故障。 因此、可以找到故障通道状态或自动恢复。

    是否可以读取 PVDD 感应? 或者静音/播放/PVDD 中的每个通道都必须读取 Hi-Z 检测?

    只要其中一个通道可以成功进入 PVDD/PLAY 状态、就可以读取 Hi-Z 检测。