This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:有关应用电压跟随器的问题

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546776/lm2904b-q1-questions-on-applying-a-voltage-follower

器件型号:LM2904B-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我尝试使用 LM2904B-Q1 作为电压跟随器。 但我发现瞬态性能可能会受到输出电容器和电阻器的影响。

我的问题是、该仿真是否与该器件的实际情况相匹配? 如何通过降低上限和分辨率来加快响应速度?

谢谢!

此致、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  

    我的问题是此仿真是否与此器件的实际情况相匹配? 如何通过降低上限和分辨率来加快响应速度?

    LM2904B-Q1 中的仿真应该与现实非常接近。 缓冲器的响应限制是 Riso 补偿方法、其中 100Ω 和 60nF 具有大约 26.5kHz 的极点、这会延迟输出响应、  

    LM2904B-Q1 的 GBW 约为 1.2MHz。 您必须向我们提供设计要求才能回答您的问题。 输出容性负载是一个因素。 如果实施双反馈补偿方法、阶跃响应可能更快。 还有其他选项、但您必须告诉我们您的应用是什么、我可以仿真一个满足您需求的电路。  

    我需要知道以下参数(最小值)。  

    -输出容 性和阻性负载和/或复杂负载  

    -输出信号上升/下降时序要求

    -输入信号频率和输出电压摆幅

    -运算放大器的电源轨

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond