This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:以下电路实现是否会出现输入偏置电流问题?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546494/ina849-will-input-bias-current-be-problematic-for-the-below-circuit-implementation

部件号:INA849


工具/软件:

需要构建器监控平衡检测器的输出、下面是粗略的原理图。 该电路是否具有 INA849 输入偏置电流的接地路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    输入偏置电流具有通过+5V 和–5V 电源的接地路径、因此  使用此原理图时无需考虑返回路径。

    此致、

    Kevin