This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:新产品关于 4 –20mA 输入解决方案

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546381/rcv420-new-product-about-4-20ma-input-solution

部件号:RCV420


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在寻求一种适用于 0V 至 10V 与 4V –20mA 输入的组合解决方案。

我发现 RCV420 用于 4 –20mA 输入解决方案。 您是否有适用于 0-10V 和 4 –20mA 组合输入的解决方案

或我们迄今为止的最新解决方案? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    或者我们目前最新的解决方案?

    就集成解决方案而言、RCV420 是最新的器件。 我们有很多也可以使用的差分放大器。  

    您有一个 0-10V 和 4 –20mA 组合输入的解决方案吗

    我没有做过数学计算、但如果您希望组合两个不同的输入、则可能需要在系统中实现两个不同的增益。 根据您计划在该电路板上使用的电源电压、可编程增益放大器可能是在 0V 至 10V 和 4 –20mA 输入之间切换的不错解决方案。  

    此致、

    Robert Clifton