This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:LM5157 适用于 18V–36V 输入、27V 固定输出((750mA 至 1A 输出电流)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546202/lm5157-lm5157-for-27v-fixed-output-from-18-36v-input-750-ma-to-1a-output-current

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件: LM5177

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划设计一个可提供电源的电源 固定 27V 输出 高达 750mA  (如果可能,理想情况下为 1A) 、来自 A 可变输入电压范围为 18V 至 36V  

请您确认是否存在 LM5157 适合此应用? 如果是、请与我们分享推荐的内容 参考设计或原理图 相位裕度。

如果 LM5157 可支持高达  27V 时输出电流为 1A  那会更好。

此外、如果您对此要求有任何其他合适的解决方案或替代配置、请告知我。

提前感谢您的支持!

此致、

马尼坎丹五世