This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:静音设置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546172/tas6754-q1-mute-setting

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

您好团队:

我的客户计划使用 STATE_CTRL_CH1_CH2 寄存器(STATE_CTRL_CH3_CH4 寄存器)在正常模式下控制静音、而使用 GPIO 引脚的 MUTE 引脚功能在紧急模式下控制静音。 TAS6754 是否可以与这两种类型的静音控制配合使用?
他们想知道在将 IC 设置为静音引脚时、GPIO 是否接受 STATE_CTRL_CH1_CH2 寄存器更改。

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youhei、

    静音功能是 I2C 静音和 GPIO 静音之间的“或“功能。  它们可以一起使用。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregg。

    此致、

    Youhei MIYAOKA