This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:欠压故障释放时序

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546181/tas6754-q1-undervoltage-fault-release-timing

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

您好团队:

客户想知道在 DVDD、VBAT 和 PVDD 降至 UV_SET 电压以下且电压超过 UV_SET 电压(包括迟滞)之后、AUTOREC 释放(=播放声音)的最长时间。  

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可能需要 50ms 作为最长时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shadow。

    此致、

    Youhei MIYAOKA