This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:Rsense 并联

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543205/ina237-rsense-in-parallel

器件型号:INA237


工具/软件:

您好、

我是否 可以在 INA237 设计中使用两个并联的 Rshunt?

需要注意包括布局在内的任何事项?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    并联放置 2 个 Rshunt 时、务必使 IN+和 IN-的布线长度保持相同、并确保电阻器小心匹配、以避免电流分布不均匀。 请注意、在匹配电阻时、还需要考虑 Rshunt 与电阻焊盘之间的焊料导致的电阻。

    妥善做法是将分流器尽可能靠近放置、然后从连接中间铺设检测线路迹线、如下所示:

    另外、我们正在为这种用例编写一份应用手册、该应用手册应在年底前发布。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mallika:

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    如果需要进行任何修改、请帮助查看以下设计。

    (用例:12V 电压、最大电流 4.5A,未预期的低电流测量值)

    1. 根据上述电压和电流要求、应如何选择 R FILTER 和 C FILTER 值? 它们是强制性的吗? 只放置电容器而不放置电阻器是可以接受的吗? 主要目标是滤除高于 1MHz 的噪声吗? 有任何布局建议?

    2. 除了直接将 Rshunt 串联外、是否有任何替代设计方法?

    3. SCL/SDA 线路是否可以直接由 1.8V 逻辑驱动? 尽管 VIH 额定值为≥1.2V、但该图显示了连接到 VSS 的上拉电阻器

    4. 为了实现电压稳定、是否可以在 IN+和 IN–与接地端之间放置电容器(例如电路中标记为 C1101/C1103 的电容器)? 如果是、您会建议使用哪些电容器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据上述电压和电流要求、应该如何选择 R FILTER 和 C FILTER 值? 它们是强制性的吗? 只放置电容器而不放置电阻器是可以接受的吗? 主要目标是滤除高于 1MHz 的噪声吗? 有任何布局建议?

    RC 用于创建噪声滤波器、详见数据表的第 8.1.4 节。 过滤是可选的、具体取决于系统的噪音。 您可以仅使用电容器、通常我们建议该值小于 1uF。

    除了直接串联放置 Rshunt 外、是否有任何替代设计方法?

    我们的电流检测放大器通过测量 Rshunt 两端的压降、然后将其放大到输出来监测电流。 因此、您需要将 Rshunt 与 Vbus 串联才能使 INA 设备正常工作。 您正在寻找替代设计用于什么应用?

    SCL/SDA 线路是否可以直接由 1.8V 逻辑驱动? 尽管 VIH 指定为≥1.2V、但图中显示了连接到 VSS 的上拉电阻[/报价]

    是的、它们可以由 1.8V 逻辑驱动、只需确保 SDA 和 SCL 线路上具有上拉电阻器。

    是否可以在 IN+和 IN–之间放置电容器并接地以实现电压稳定(例如电路中标记为 C1101/C1103 的电容器)? 如果是、您建议使用什么电容器值?

    否、我们通常不建议将电容器连接到 GND、因为如果您采用交流工作或信号正在切换、这些电容器会向器件引入额外的输入偏置电流。

    如需更多信息、请参阅以下链接:

     问题:INA280:输入共模电容值不匹配时是否存在任何问题? 

    https://www.ti.com/lit/ug/slya042/slya042.pdf

    您的原理图需要根据上述注释进行重新设计、您肯定需要 Rshunt 才能使 INA 器件正常工作。 有关布局指南、请参阅数据表的第 9 节和第 10 节。

    此致、

    Mallika Senthil

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    我们发现针对功率瓦问题的较小 Rshunt、但除此之外、其他 shcematory 需要修改?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    除分流器之外、我目前没有任何其他需要添加的内容、请在修改后的原理图定稿后重新提交、以便我们进行检查。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mallika:

    明白了、谢谢!

    Jeff