This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 前置滤波器与后置滤波器效率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544986/tpa3255-tpa3255-pre-filter-vs-post-filter-effiency

器件型号:TPA3255


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

        我从事 TPA3255 芯片、我希望在大约 20K-40K 的频率下获得大约 120W 的 PBTL 功率。  电源电压为 24V 10A。  我的负载是 200W 2 Ω 电阻器。

但 我无法获得这样的功率。  使用前置滤波器 LC 时、我在负载中只能有大约 25W 的功率。 使用后置滤波器 LC 时、我可以在负载上获得大约 50W 的功率。  总电源几乎相同、约 60W。

您能给我一些关于原因的分析吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rong

    感谢您发送编修。

    1.测量的峰值功率使用扫描信号? 还是 1k 正弦波? 如果使用扫描、在哪个频率下会失败?

    2.规划输出更大功率时是否下拉故障?

    您使用的电感器是多少 Isat 电流? 根据您的条件、如果使用 PBTL 后模式、至少应具有 10A Isat 以上。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

      感谢您的回复。  

      有一个重要的细节,我没有给. 我的负载与比率为 1:10 pri /秒的变压器耦合。  次级端连接到 200 Ω 200W 电阻器负载。  放大器工作时、初级侧可能会有一些直流电流。 我将在初级变压器上连接一个电容器来隔离直流电流、然后尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rong

    非常感谢您的分享。

    通过预设置和后设置、您还可以在电感器之前确认 PWM 波形、以查看触发故障时是否会发生一些直流。

    此外、您还可以确认流经电感器的电流、查看 OC 是否可能是由于 OC。

    THX

    Jesse