This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:输出饱和条件

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545984/opa2171-output-saturation-condition

器件型号:OPA2171


工具/软件:

您好、

我想确认 OPA2171 是否接受输出级的恒定饱和条件。
如果需要、我可以分享方框图、但我想私下分享。 首先,我需要对上述情况进行评论,但当线程代表内部决定时,我会发送详细信息。

此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi

    通常、运算放大器可以接受恒定饱和、甚至是恒定的短路电流。  请查看数据表中的绝对最大值表、了解可能损坏运算放大器的因素。  在该表中、您将看到、只要只有一个器件短路、饱和电流就不会损坏器件以实现持续运行。  短接多个器件可能会导致器件过热。  当您说饱和时、我假设您是指将输出驱动到电源轨。   只要施加到输入端的信号不超过任何绝对最大额定值、运算放大器饱和就不会损坏运算放大器。

    如果我错过了您的观点,而您无法 在论坛上发帖,您可以向我发送一个“朋友请求“,我们可以通过电子邮件进行讨论。  但是、如果您只是担心将运算放大器驱动到电源轨上、这是可以的。

    此致、艺术     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    >当您说饱和时、我假设您是在将输出驱动到电源轨中。   只要施加到输入端的信号不超过任何大于绝对最大额定值的值、运算放大器饱和就不会损坏运算放大器。
    是的,总的来说,我也有与上述相同的理解。
    但是、客户尝试执行一些棘手的电路。 我不知道该电路会如何工作。 因此、我想将其分享给您并提供您的反馈。
    我发送了“友谊请求“,所以你能接受它吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi

    我接受了朋友的请求。  我会关闭此帖子、我们可以直接在公共 e2e 之外进行沟通。

    艺术