This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:OPA827AIDGKT 端接完成问题

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546770/opa827-opa827aidgkt-termination-finish-issue

器件型号:OPA827


工具/软件:

是否有人能帮助我确定 MPN OPA827AIDGKT 下当前和过去可用的终止完成情况?  我需要知道此部件是否曾经提供过亚光锡、以确定是否 存在不符合我们要求的风险。  如果我 从分销商处订购旧库存 、如果有多种可能性、我如何知道完成情况。  


此外、TI PCN 20211212000.1 增加了不确定性、使得 OPA827AIDGKT 似乎可以与雾锡一起交付、尽管在 TI 网站上该器件的资质认证文档中未看到雾锡。


请告诉我您对此的想法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saxon、

    OPA827AIDGKT 仅使用 NiPdAu 或 NiPdAuAg 引线框镀层。 要确定您的货件所含的完成量、您可以查看货件标签。 您应该会在包装盒上看到“E/4G4",“,它、它表示器件具有 NiPdAu 镀层。 如果有“E3/G3",“,则、则器件采用哑光锡镀层(请参阅以下示例)。

    PCN  20211212000.1 包含多个器件、其中一些器件具有哑光锡镀层。 但是、这不适用于 OPA827AIDGKT、因为它不使用该引线框。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢您、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保、 OPA827AIDGKT 只能在 NiPdAu 或 NiPdAuAg 中完成? 标签不可能显示 G3?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    是的、正确。 这是此封装中使用的 2 个引线框。 在查看 OPA827AIDGKT 的器件详细信息(可在此处找到) 时、也可以找到相关信息。

    谢谢您、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carrie、OPA827 主页上这些器件的铅镀层/焊球材料中“呼叫 TI“的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    可以接收任一引线框选项。 如果您想知道您收到了哪个引线框、可以致电 TI 进行 确认。