This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151:反馈电容与负载电容之间的关系

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547054/tlv9151-feedback-capacitance-vs-load-capacitance

器件型号:TLV9151


工具/软件:

您好:  

而是在系统中使用 TLV9151。  

我们评估了不同的反馈电容器 C_F  

在 100nF 的电流下、我们在系统中实现了比 1nF 出色的性能。  
但我们担心数据表中的 1nF 容性负载驱动规格。  


在这种情况下、您是否会看到为 C_F 使用 100nF 时出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    在本例中、您发现在使用 100nF 的 C_F 时有什么问题吗?
    在 100nF 的情况下、我们在系统中实现了比 1nF 更出色的性能。  [/报价]

    射频电阻器上的 C_F 电容器用于限制运算放大器的 BW。 运算放大器不稳定问题不是由 C_F 反馈电容器决定的、而是由 Vout 节点直接驱动的容性负载大小决定的。  

    请指定附加电路中的 Rf 和 RG 电阻器值、包括容性负载、我们可以根据您的应用模拟输出行为或运算放大器稳定性。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R_F = 10k Ω
    R_G = 910 Ω  

    直接输出端的容性负载限制为 uC-ADC 输入和寄生电容。 我假设小于 100pF、也许您可以在这两种情况下使用 100pF 和 10pF 进行检查。  

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    直接输出端的容性负载限制为 uC-ADC 输入和寄生电容。 我假设小于 100pF、也许您可以在这两种情况下使用 100pF 和 10pF 进行检查。  [/报价]

    根据您提供的信息、您显著限制了运算放大器的 BW。 您的 ADC 采样速度不是很快、您可以降低运算放大器 输出级 RC 滤波器中的极点、并消除系统中不必要的高频噪声。  只要您在工作台或测试板上没有看到小信号或实际同相设置中的仿真阶跃瞬态过冲、该电路就会保持稳定。    

    e2e.ti.com/.../TLV9152-fp-07302025.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond