This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1852:TLV1852

Guru**** 2925280 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1812, TLV1852, TLV1862, LMC6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545233/tlv1852-tlv1852

器件型号:TLV1852
主题中讨论的其他器件: TLV1862、TLV1812 LMC6762

工具/软件:

早上好、  

我需要知道 TLV1852 比较器的差分输入电阻和共模电阻是多少。

再见

Banchini Tommaso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Banchini。

    这是 IIB 规格。 输入点处的共模电流。

    这是一个图表。 输入电压大于电源电压时的高电流

    放大、在 0V 和 125°C 时约为 1nA;因此 1.8V 和 1nA = 1.8G Ω  

    电流不会将输入流向输入端、因此 差分输入 电阻非常高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过、但它不符合我的要求。 我的源阻抗为 1MOhm、因此需要一个最小差分输入电阻为 1G Ω 的比较器。 使用 TLV1862 时、我仍然有相当大的(已测量)损耗。 我可以做什么? 前提:我不能在电源和比较器之间使用缓冲器、需要干净且直接的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过、但它不符合我的要求。 我的源阻抗为 1MOhm、因此需要一个最小差分输入电阻为 1G Ω 的比较器。 使用 TLV1862 时、我仍然有相当大的(已测量)损耗。 我可以做什么? 前提:我不能在电源和比较器之间使用缓冲器、需要干净且直接的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过、但它不符合我的要求。 我的源阻抗为 1MOhm、因此需要一个最小差分输入电阻为 1G Ω 的比较器。 使用 TLV1862 时、我仍然有相当大的(已测量)损耗。 我可以做什么? 前提:我不能在电源和比较器之间使用缓冲器、需要直接连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommaso,

    您的电源电压、输入电压范围和速度要求是多少?

    我可以找到一个更高阻抗的输入、一个不使用输入作为电源的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron

    我的电源电压为+5V 和–5V;我可能需要一个没有速度要求的轨到轨输入放大器(我们说的响应时间约为 100us)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMC6762 输入电流最低、因此输入阻抗最高。 如果温度范围不是太大、TLV1812 也很好。  

    轨到轨输入放大器

    对比较器的原始请求是否仍然正确?