This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547055/usb2any-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:LMK05318B、

工具/软件:

我给我的板上有一个  LMK05318B。

我是否可以使用 USB2ANY 通过 TISC Pro 在 I2C 上连接 LMK05318B?

如果没有、我有什么选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以将外部 USB2ANY(或者为此,可以将 EVM 上 USB2ANY 等效电路的 I2C 线路)连接到电路板上的 I2C 线路、您应该能够像与 EVM 进行通信一样与 LMK05318B 进行通信。 GPIO 等某些功能将不可用、但寄存器通信应该可以正常工作。

    如果您有外部 USB2ANY 和标准 10 引脚或 30 引脚连接器、则可以 将标记为蓝色的引脚连接到电路板。 第一幅图显示了连接至连接器时的连接;第二幅图显示了 未连接任何导线的 USB2ANY 盒连接。