This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:巴特沃斯低通滤波器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545739/opa2192-butterworth-low-pass-filter

器件型号:OPA2192


工具/软件:

您好、

我想知道是否可以设计无增益或具有单位增益的巴特沃斯低通滤波器。

请提出有效的解决方案。

此致、
Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    [报价 userid=“664392" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545739/opa2192-butterworth-low-pass-filter ]是否可以设计无增益或单位增益的巴特沃斯低通滤波器。

    是的、您可以使用 MFB 或 Sallenkey LPF 滤波器来实现这一点。  

    这是一个可用于设计有源滤波器的桌面工具。 请注意、E2E 不再支持该工具、如果遇到问题、您必须弄清楚。  

     FilterPro 3.1 下载 

    https://www.ti.com/lit/an/sbfa001c/sbfa001c.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slyt113/slyt113.pdf?ts = 1753703166521 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252F%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253D%2526searchTerm%253Dfilterpro%2526nr%253D475

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    请问哪一个会具有更高的滚降速率—带增益或不带增益的巴特沃斯低通滤波器?

    我们针对 140kHz 截止频率测试了无增益的巴特沃斯低通滤波器、但我们观察到 通带从 20kHz 开始出现早期衰减。 使用带增益的滤波器是否可以实现更平坦的通带?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    [引用 userid=“664392" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545739/opa2192-butterworth-low-pass-filter/5951175 ]我们针对 140kHz 截止频率测试了无增益的巴特沃斯低通滤波器、但我们观察到 通带从 20kHz 开始出现早期衰减。 使用具有增益的滤波器可以实现更平坦的通带?

    这是 增益为 1V/V 且截止频率为 140kHz 的巴特沃斯低通滤波器 。 我在 MFB 二阶滤波器中看不到 20kHz 衰减。 OPA2192 应该适用于该应用。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Raymond