This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:正在查找加密的 SPICE 模型。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547045/pga855-looking-for-encrypted-spice-model

部件号:PGA855
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

我了解有人一直要求将未加密的模型导入到其他位置、但我正在寻找将该加密模型导入到 TINA-TI 中。 该页面上没有仅链接到软件本身?


我从过去的线程中了解到、这是之前发布的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    欢迎来到 e2e :)  

    遗憾的是、由于存在严重的模型收敛问题、PGA855 模型不得不从网络中移除。 我们正在努力修复模型并将其释放为未加密状态。  
    同时、我建议使用以下产品页面上的 EVM 进行评估:  

    如果需要,我也可以在这里附加以前的型号,但正如我所说的 — 这不是很可靠。  

    祝您一切顺利、
    Carolina