This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:LM2904BIDR 的使用限制

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546391/lm2904b-usage-limitation-of-lm2904bidr

器件型号:LM2904B


工具/软件:

您能否确认 LM2904BIDR 器件是工业/汽车级器件? 是否适合用于工业设备用途。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharanivasan:

    [报价 userid=“659194" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546391/lm2904b-usage-limitation-of-lm2904bidr ]您能否确认 LM2904BIDR 是工业/汽车级器件? [/报价]

    汽车级在 LM2904-Q1/LM2904B-Q1 项下、该数据表与非汽车运算放大器分开。 LM2904B-Q1 是运算放大器的最新版本。 Q1 后缀是指经过汽车认证的运算放大器。  

    是的、汽车级运算放大器非常适合工业设备应用。 工业设备通常是指–40°C 到+125°C 之间的工作温度范围  、LM2904B 和 LM2904-Q1/LM2904B-Q1 都 能够承受温度范围。 区别在于、汽车类附带汽车应用所需的 AEC-Q100 认证。  

    如果您有其他问题、请告知。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认零部件  LM2904BIDR 是否可用于工业设备  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharanivasan:

    是的、 LM2904BIDR 适用于工业应用。 您的应用是什么?

    此致、

    Raymond