This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2832:它是 LTC6253IDC#TRMPBF 的良好替代产品吗

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2832, OPA2822, OPA2836, OPA2690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546518/opa2832-is-it-a-good-replacement-for-ltc6253idc-trmpbf

器件型号:OPA2832
Thread 中讨论的其他器件: OPA2822OPA2836OPA2690

工具/软件:

您好、

   我正在尝试寻找 LTC6253IDC #TRMPBF 的替代产品。  BW 将为 20Mhz。  OPA2832 会是不错的选择吗?  实际上、我正在尝试寻找替代产品、但似乎找不到采用同一封装并在 2.5V 双通道上运行的任何产品。

不确定  电路是否正确显示在此处。

此致

Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tan:

    你是对的。 我们目前没有给定封装的直接替代产品。  您可以使用趋稳时间相似且噪声比 LTC6253 更低的 OPA2822、或者使用稳定时间非常短的 OPA2690。 在 2.5V 工作电压下、可以使用 OPA2836。 然而、我们正在研发一款新的高 BW、 快速稳定放大器、该放大器 也将升级到 LTC6253。  有关更多信息、请访问 vikasj@ti.com。

    谢谢
    Vikas J