This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:最坏情况误差/精度

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL, INA901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546646/ina901-sp-worst-case-error-accuracy

器件型号:INA901-SP
主题中讨论的其他器件:CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

工具/软件:

嗨、大家好

数据表声称 总输出误差为+/–3 [%]。 并注明“总输出误差包括增益误差和 VOS 的影响“。 我当时很好奇

-如果还包括温漂 (2.5uV/°C )。

如果  还包括 50ppm/°C 或 150ppm/°C*的增益漂移。

-我们是否需要将所有与偏置相关的误差添加到 3%?

如果我们需要  在 –30……的工作温度范围内计算最坏情况(而不是 RSS 误差) 、+50°C 可以使用规定的 VOS、CMRR、PSRR、BIAS 和增益的最小/最大值吗?

最好的考虑  

Rolf

*我在您的电子表格“ CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL “中找到了这些值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    INA901-SP 的数据表有一个子组注释、规定±3%误差适用于–55°C 和 125°C。 这意味着它将在规格中包含漂移。 列出子组[2]和[3]或子组[5]和[6]的任何规格都将针对整个温度范围进行定义。

    如果要计算误差、则必须分别计算偏置、CMRR、PSRR、分流、增益和失调电压误差。 另请注意第 7.4.2 节“因 Vsense 和共模电压而产生的精度变化“中的信息。 因为这可能会影响您的精度。 您还可以在将误差分量插入 CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL 误差计算之前、滚动到 RSS 右侧以查看所有误差分量、从而检查计算结果。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV