This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:自振问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542574/lm4871-self-oscillation-problem

器件型号:LM4871
主题:TLV320AIC3254 中讨论的其他器件

工具/软件:

当我开启 IC 时、它会在 640KHz 左右振荡、可以在输出上清楚地看到。 输入信号也是如此。 如果 I INPUT、则生成输出音频。 但是、无论是否连接扬声器、IC 都会变得非常热。

当我使用控制引脚将其关闭时、它在空闲时大约消耗 220mA 电流、并接近零。 我使用数据表中的确切电路。 只有差异是将 390nF 更改为 470nF、因为我已经在标称值列表中包含了它。

我尝试过的内容:

更改了 IC、以及其他分销商的产品。

我已经在 IC 附近有 10uF 和 1uF 电容器、我直接将 100nF 焊接到 IC 引脚上。

将接地线焊接到 PCB 上的不同点以消除可能的接地问题。

在信号与接地之间(在 C32 与 R41 之间的点处)焊接 100nF、以滤除可能的高频输入噪声。

将 20K Ri 和 Rf 电阻器降低到 10k、然后降低到 6k8 以降低输入阻抗。

不幸的是,没有什么帮助。 由于我不是模拟设计师、因此最终提出了解决方案思路。

原因可能是什么、如何解决这个问题。 INT_SPKR 线路连接到 TLV320AIC3254 的 LOL 输出。

温度计量参数来调节音量。 我应该选择什么电阻器值和电容器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Mutlu

    我可以为您提供支持。  

    您是否尝试在输入端子上未连接 TLV320AIC3254 的情况下操作此 IC? 您能否确认 TLV320AIC3254 输出的信号完整性?

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你。

    是的、I 拆焊 C32、这完全隔离输入信号且结果相同。 220mA 空闲(不带扬声器)和 270mA(带扬声器)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Mutlu  

    C32 对于直流阻断目的非常重要。 我建议把它留下去。 我的意思是确认编解码器的输出是稳定的、如果可能、请考虑从不同的源向放大器提供输入信号、以确认放大器的稳定性。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我拆焊了 C32 并将其移除、而不是绕过它。 因此、放大器输入没有连接到任何地方。 正如我所说的、IC 会自振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振荡的频率是多少? 是输入频率还是其倍数?  

    也许尝试在电源轨上仅使用 1uF、而不是两者? 也许电容越小、暴露于电容寄生虫的可能性就越小。 A

    在修改电路板时、请确保所有布线较短。  

    此致、
    Ore.