This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051-Q1:在低温–40°C 下启动时、输出将振荡为正弦波

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547129/tlv9051-q1-when-starting-at-a-low-temperature-of--40-c-the-output-oscillates-as-a-sine-wave

器件型号:TLV9051-Q1


工具/软件:

TLV9051QDBVRQ1 运算放大器用于将 LDO 的 0.75V 功率输出放大至 0.8V、然后输出比较器以确定是否存在过压或欠压。 运算放大器和 LDO 电路如下所示。

我们的 ECU 测试发现、在–40°C 冷启动期间、VMON2 的输出电压是正余弦波。 如下图所示。

粉色表示 LDO 输出、即运算放大器的 IN+、而青色表示运算放大器输出。
您能帮助我识别原理图设计中的任何问题并提供任何优化建议吗?