This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:TAS5441:用于在控制寄存器 0x3 内设置开关频率的数据位

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546723/tas5441-q1-tas5441-data-bits-to-set-switching-frequency-inside-control-register-0x3

器件型号:TAS5441-Q1


工具/软件:

您好:

表 7-4 的第一行显示了数据位[D2 D1 D0]=[0 0 0] 、用于将开关频率设置为 400kHz、而在第二行、当 D0 =“1"时“时、开关频率设置为 500kHz。

我认为只使用 D0 来设置开关(即,D0 = 0 将其设置为 400kHz、D0 = 1 将其设置为 500kHz)

在本例中、第一行的位 D1 和 D2 应显示“-"而“而不是“0"</s>“

您能否确认?

谢谢

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chirag

    正确、设置 D0 以更改开关频率即可。 D1 和 D2 在这里不有用,也会使人们混淆。 最好是说 D2 D1 必须保留值 b'00、不要更改这 2 位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认 Shadow! 我建议像其他行一样对 D1 和 D2 字段输入--(而不是 0)

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chirag

    好的。