This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:最大容性负载?μ F

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181-Q1, INA186-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541915/ina181-q1-maximum-capacitive-load

器件型号:INA181-Q1
主题中讨论的其他器件: INA186-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

我想知道“最大容性负载“的含义是什么? 为什么它应该< 1nF?

如果我在输出端连接 RC 低通滤波器、则 C 是否需要小于 1nF?

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、  

    感谢您发送编修。

    如果您在输出端放置一个 1.5nF 电容器、那么由于稳定性、您会看到输出端出现振荡。  

    如果您在输出端先于电容器放置一个串联电阻器、这有助于在更高的容性负载下保持稳定性。

    我建议使用 600 欧姆至 1k Ω 范围内的电阻。  

    对于您的型号、一条良好的经验法则是超过其随频率变化的输出阻抗。  

    您将看到 A4 图在 HF 时达到~550 欧姆。 这就是我建议使用 600 Ω 至 1k Ω 范围的原因。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    客户现在测试 INA186-Q1(非 INA181-Q1):

    R=5.1K、C=10nF、具有大 Vout 纹波:

    R=5.1K、C=100nF、具有小 Vout 纹波:

     

    参数 (R=5.1K、C=100nF) 是否合理?

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、  

    感谢您发送编修。  

    您能提供输入波形吗?

    此外、它们还在驱动 SAR ADC 吗? 如果是、我建议查看此应用手册: 驱动 SAR ADC 的电流分流放大器注意事项

    此致、  

    Joe