This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352:设计建议、Howland 电流源的元件选择

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547013/tlv9352-design-suggestion-component-selection-for-howland-current-source

器件型号:TLV9352


工具/软件:

您好、E2E

我想在设计中设计 Howland 电流源
在第一部分、我可以调整和控制 Howland 电流源同相基准的各种基准电压。
首先、它只是一个用于设置偏置电压的开关和缓冲器。
第二部分是 Howland 电流、其中检测电阻为 265R。 我想要一个关于正确选择 BJT、偏置和反馈电阻器的详细方法、还需要查看并提供相同的反馈。
 当从 U1B.7 偏置电压随设置限制变化时、我的设计要求是将 6.5mA 连接到 18mA(灵活地与 POTS 进行调优)  

提前感谢  

此致

Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    我很乐意为此提供帮助。 到目前为止、我对该设计有一些评论:

    1. TLV9352 的输出短路电流 (- 60mA) 为+/ISC、由于最大输出电流为 18mA、因此 放大器的输出端可能不需要晶体管。  
    2. 看起来原理图中的一些结点可能没有连接(例如,D2、R11 和 Q2 之间的结点没有连接点) 、但它可以只是您使用的原理图工具。
    3. 您应该为 R6 选择一个额定功率高于 0.1W 的电阻、因为在满 18mA 电流下通过电阻耗散的功率 接近 0.1W。

    更多有关设计 Howland 电流泵电路的信息、我建议使用以下应用手册: 改进型 Howland 电流泵配置分析

    此致、

    Alex Curtis