This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:OPA855DSGEVM

Guru**** 2944050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546107/opa855dsgevm-opa855dsgevm

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA858、 OPA855

工具/软件:

我在 TIA 电路中使用的是 OPA855。 输入端是一个电容约为 50pF 的电容传感器、产生的电流估计约为 50pAmp。 我遇到的问题是、在(中)测得的 V-存在–200mV 的失调电压。 我的电路结构也如图所示、在 (IN) 和 GND 之间未连接传感器、因此得到相同的–200mV 失调电压。 我订购了 OPA858、以了解它是否效果更好。  

电源电压为+2.5V 和–2.5V。

对此有何看法?

这里显示了我所做工作的原理图。

谢谢您、

Phillip Snyder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    O855 在 7V/V 的最小增益下工作、因此如果不连接传感器、增益将为 1V/V、而对于此增益、OPA855 或 OPA858 将不会稳定。 它将导轨或振荡。 我 在 OPA855 的反馈中看到了一个 10Gohm 电阻器、是否确实需要 10G 的 TIA 增益?

    此致
    Anant