This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149 - EP:INA149 作为电流传感器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548025/ina149-ep-ina149-as-current-sensor

器件型号:INA149-INA149、EP
主题中讨论的其他器件:INA149

工具/软件:

您好、  

我尝试使用 INA149 作为电流传感器。 我首选 INA149、因为它具有高 Vcm 能力。 我想使用单向电源、VCC =+5V。 这是我正在仿真的模型。

  

在仿真中、当我在 VREFA =+5V 的情况下将偏置降低至+5V 至 V+、将 GND 降低至 V-时。 VREFB =+5V(如数据表中的建议)、 无论输入如何、输出都饱和至 4V。

您能给我推荐一个用于具有单极 5V PS 的 CS 的合适 INA149 电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    请注意您的 REFA 和 REFB 值。

    则 INA149 中的传递函数为

    当 REFA 和 REFB 为 5V 时、输出将为–274.9 -–275.1 + 20*(5V)- 19*(5V)。 此时尝试输出 5V + 200mV。 理想输出为 5.2V、超出电源轨。

    但还需要注意的是、使用 5V 电源时、不会获得完整的 275V 共模范围

    如果您需要整个共模范围、则需要提供更大的电源电压。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gerasimos:

    非常感谢您的答复。 我考虑了这样一种情况:V+= 15V、V-= 0、REFA = REFB = 0、Vd = 100m。 在这种情况下、输出应为  

     VOUT =+IN - IN-+ 0 = 100mV。 但是、输出电压为 13.99V。 您能否对此发表评论? 我是否缺少蚂蚁信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goutam,

    在 INA149 的商业版本中、有一个线性运算校验器。 为了方便您、我在下面将其链接起来。 您可以利用此信息来确认内部节点电压处于器件的可接受限制范围内。

    https://www.ti.com/lit/tsc / sbombk9.

    此时发生的情况是放大器处的输入电压(原理图中的 VM 和 VP) 超出)超出有效的输入共模范围、并且输出是反相的。 您可以查看理想电路、了解使用“完美“放大器时的预期值。 节点 VM_Ideal、VP_Ideal 和 VOUT_Ideal 应在电源内为 1.5V。 因此、对于 0 伏和 15 伏电源、这些节点的可接受电压范围为 1.5V 至 13.5V。

    此致、
    Gerasimos