This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3330 相关请求

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC3330, AMC3302, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548227/amc3330-amc3330-related-request

器件型号:AMC3330
Thread 中讨论的其他器件: AMC3302、AMC3301、 ADS131M08

工具/软件:

尊敬的团队:

     我们有 160V 150mA 电流的直流输入电源,我们想检测电压的电流 ,我们使用隔离放大器 AMC3330 IC ,这个 IC 的输出我们连接到 ADC ADS131M08IPBSR 。 如果我们能够直接连接信号、或者我们需要对电压进行分压、它将如何工作。 请提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AMC3330 是一款电压检测器件。 对于电流检测、请使用 AMC3301 或 AMC3302。 的输入

    ADS131M08 接受差分电压((Vref /增益)。 如果增益为 1、可以得到–1.20 至+1.2V 的差分电压。

    要获取此范围、请使用 1 Ω 检测电阻和 AMC3301。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、如果我们使用 AMC3301 IC、我们有 160V 的直流电压、需要使用分压器将其转换为 150mV、或者我们可以直接连接、请解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、如果我们使用 AMC3301 IC、我们有 160V 的直流电压、需要使用分压器将其转换为 150mV、或者我们可以直接连接、请解释、但我们需要检测高达 1.5A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、请发布您尝试执行的操作的方框图。

    从您的句子中删除

    “我们有 160V 150mA 电流的直流输入电源、我们想检测 反电动势电流 对于、我们使用隔离式放大器 AMC3330 IC、此 IC 的输出连接到 ADC ADS131M08IPBSR。“

    我得到的印象是、您希望检测产生 160V 电压的电源的输出电流。

    Br、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、

       很抱歉给您带来不便,我附上了这个器件的基本方框图,我们使用 8 个 AM3302 器件,并将这些输出连接到 ADC ,我们需要检测每个通道的电流 1.5A。 请为我们提供一个解决方案。