This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0330D:AMC0330D 数据表中的类型错误

Guru**** 2926430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548082/amc0330d-typing-error-in-amc0330d-datasheet

部件号:AMC0330D


工具/软件:

AMC0x30D  的数据表第 7 页的“6.8 绝缘规格(增强型隔离)“部分出现键入错误。
参数“符合 IEC 60664-1 的过压类别“的测试条件为“额定市电电压≤6000VRMS“。 我认为它应该是 600VRMS。

www.ti.com/.../amc0330d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kilian、

    感谢您向我们报告此问题。 我确认这是一个拼写错误。 它应该列出了 600V_RMS。

    我们正在发布整个器件系列、并通过审核列出了一些拼写错误。

    感谢您抽出宝贵的时间通知我们。 我通知了数据表作者,我们得到了它修复(尽可能快,但有一个发布过程).

    此致、

    Jiri Panacek

    隔离式转换器业务部系统应用工程师