This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149-XE EP:V62/12614-01XE 请求最小或最大增益值、增益误差和 CMRR?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548026/ina149-ep-v62-12614-01xe-request-for-min-or-max-value-for-gain-gain-error-and-cmrr

器件型号:INA149-INA149、EP


工具/软件:

您好:

对于 V62/12614-01XE:

-生产测试了哪些参数?

- 下面的第一个表格只有一些参数的典型值。 我想知道可以提供的增益、增益误差和 CMRR 的最小值还是最大值?

- 第二个表中也只有一些参数的典型值,还会查找增益、增益误差和 CMRR 的最小值或最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:  

    我们通常不会提供经过量产测试的参数的详细信息、但我们会确保所有器件都处于所述的最小/最大限值范围内。 请参阅说明这一点的 VID 脚注。  

    客户是否计划在 5V 电源下使用该器件? 我想了解为什么他们需要了解这些参数的所有不同最小值/最大值。  

    我们有适合您列出的规格的最小值/最大值、并非所有规格都需要 CMRR 等最大值。  

    此致、
    Ashley