This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:如果存储温度约为–55°C、故障模式将是什么?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549256/trf1208-what-will-be-the-failure-mode-if-the-storage-temperature-is-about--55c

器件型号:TRF1208


工具/软件:

您好、

我的应用需要 TRF1208 的存储温度低至–55°C。 您能告诉我我我将会遇到哪些失效模式吗? 芯片附着是否崩溃或焊点断裂? 您是否曾针对存储器测试过低至–55°C 的器件? 如有、请分享数据。

如果您有低至–55°C 的备选器件、请推荐。

谢谢你。

Youngho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youngho、

    我们已经 EP 在开发中使用 TRF1208-55C、并将在接下来的 2-3 个月内发布、该版本将支持–55°C。

    基乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒! 我迫不及待地想看到它很快发布。