This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:TL074CDR o 各制造日期的输出差异

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548939/tl074-tl074cdr-ooutput-differences-by-manufacturing-date

器件型号:TL074


工具/软件:

你(们)好

输出为高电平。 良好产品的输出电压为 7.4~8.0V、NG 产品的输出电压约为 9~9.5V。

e2e.ti.com/.../TL074CDR.docx

e2e.ti.com/.../TL074-stk.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    发送了 PCN 来应对 TL074 的制造/设计变更。 新芯片是 TL074H。  它改善了到电源轨的输出摆幅、如下所示。 因此、您将看到随着这种改进、输出级的线性工作范围会增加。 在 TL074 的旧库存耗尽之前、可接收带有旧芯片或新芯片的 TL074。 为确保您仅收到新芯片以保持一致、您可以订购 TL074H 型号。 旧芯片不再投入生产。  

    以下是 PCN 的一个片段:

    e2e.ti.com/.../Texas_5F00_Instruments_5F00_PCN20221219006_5F00_20221221091103261.pdf

    此致、  
    Chris Featherstone