This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:opa376

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776, OPA2383, OPA376, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547538/opa376-opa376

器件型号:OPA376
主题中讨论的其他器件:OPA2383LM27761、LM2776

工具/软件:

目前、我使用的是具有 0/5V 电源的 OPA376 和 OPA2383。 表演很好。 但要延长输出电压、我需要为两者提供 0mV 输出。

我希望运算放大器具有+/–5V 电源、并且具有与 376/2383 相同的性能或–1/5V 电源来获得 0mV 输出。 我真的很关心失调电压。   

如果您能提供信息或建议、我将不胜感激。

此致、

Hironari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hironari-san、

    很抱歉错过了这个。 我们的大多数低压器件可在建议的高达 5.5V 工作电源电压下运行。

    我将继续、将这篇文章转移到高压放大器团队、看看他们是否可以为 10V 器件建议提供帮助。

    除电源电压之外、您是否还需要任何其他关键规格(GBW,静态电流等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hironari-san、

    [引用 userid=“564182" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547538/opa376-opa376 “]具有+/–5V 电源的运算放大器、具有与 376/2383 或–1/5V 电源相同的性能、可获得 0mV 输出。 我真的很关心失调电压。   [/报价]

    您可以继续使用 OPA376/OPA2283、但您需要让 Vee 低于 GND。 如果您能够使用 LM7705(开关电容器电压逆变器 (电容器电荷泵)将 Vee 连接到–0.231Vdc)、则您应该可以确保在 Vcc = 5Vdc 的情况下仍保持 Vs =(Vcc - Vee)< 5.5Vdc。   

    https://www.ti.com/lit/ug/snva359b/snva359b.pdf?ts = 1754092378193 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLM7705MMEVAL

    TI 还有一些其他低噪声开关、它们可以将+5VDC 转换为负电源轨、例如 LM2776、LM27761 等

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT970

    如果您希望使用+/–5Vdc 精密运算放大器、可以使用以下选项。 OPA2196 或 OPA2197 和许多其他器件。 在参数搜索列表中使用输入接近 V-和输出选项搜索轨至轨运算放大器。 如果您需要额外的助手、请提供申请要求、我们也可以为您提供帮助。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 事情。

    最佳 REGRDS、

    Hironari