This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358-N-Q1:LMV358Q1MAX/NOPB 最大输入电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358-N-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549835/lmv358-n-q1-lmv358q1max-nopb-maximum-input-voltage

器件型号:LMV358-N-Q1


工具/软件:

您好:

我们为 LMV358Q1MAX/NOPB 的 V+提供 3.3V 电压、其额定最大电压为 5.5V、最大输入电压与电源电压相同。

即使 V+是 3.3V、我们是否可以为 VIN+或 VIN-提供 5V 电压? 请确认一下!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha、

    不、因为这会超出下面的 AMR 表。

    此外、LMV358-N-Q1 输入共模范围不是轨到轨输入。

     

    输入电压大于电源电压的原因是什么? 使用电阻分压器降低电压是否是一种解决方案?