This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:VCL 保持悬空时的默认输出电流是多少

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538598/lmh6321-what-is-default-output-current-when-vcl-is-left-floating

器件型号:LMH6321


工具/软件:

数据表提到了 VCL 保持悬空时的默认短路电流、而不是输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:VPROG 可以连接到 V+吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、V+是+2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

     为了澄清一下、您是否想知道当 VCL 悬空时的输出电流是多少?

     对于第二个问题、您使用的是单电源配置吗?

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    是的问题是正确的。

    我使用+/–2.5V 双电源配置。

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

      如果 VCL 悬空、则输出电流为器件的最大值:700mA。 在高温下、该电流将减小。 不建议在最大值下 持续运行器件、强烈建议驱动该引脚。  

       对于双电源配置:您可以根据 Rext 将 GND 引脚接地并使用正确的电压驱动 CL 引脚 (VCL 或 VPROG)。   选择 Rext 时必须小心、因为您不应超过+/- 1.2V 的最大 CL 至 GND 电压。  

       Iext = VPROG/Rext(流入引脚的电流)

      通过 VCL 引脚、可通过 300mA 10kΩ 的固定 Rext 将 Iext(流入 VCL 引脚的电流)从 25 μA 设置到 10mA 750µA、并使 VPROG 变量在 0.25V 至 7.5V 之间、从而对 IOUT 进行编程  

      因此、设置此引脚时需要注意两个事项:

    1. 流入 VCL 引脚的电流 (Iext) 应介于 25 μA  和 750µA 之间
    2. VCL 至 GND 不应超过+/–1.2V(直接在 VCL 引脚上与 VPROG 不同、这是 Rext 之前节点上的电压)

      两者都可以通过调整 Rext 值来控制。  

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    700mA 短路电流还是持续输出电流? 输出电流是否取决于连接的负载类型?

    我还有另一个问题仍然存在、如果我使用 VPROG=+2.5V 和 Rext =10k、可以吗? 在这种情况下、VCL 的值是多少?

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shubhangi、

    1. 是、正确。 VCL 引脚时的 700mA 将是短路电流、最终的持续电流将取决于您所说的负载类型。 但是、如果施加了重负载、它将是 700mA、不受器件限制、因此不建议连续使用。 如果您没有发现这在您的设计中会出现问题、则 可以继续进行此配置。  

    2. 如果您使用  VPROG=+2.5V 和 RexT=10k、则 Iext 将等于 250μA。 这样可行、VCL 将等于 0V。 这是因为电压会“转换“为可用的电流 Iext。 该电流是 V/I 转换器的输出。  通过查看 系统方框图进行确认:  

          同相引脚在内部放大器处接地、因此该节点处的反相引脚等于 0V。

    谢谢您、
    Sima