This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704-SEP:评估比较器对于 3.3V 至–7V 逻辑电平转换的适用性

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549462/tlv1704-sep-evaluating-comparator-suitability-for-3-3v-to--7v-logic-level-translation

器件型号:TLV1704-SEP


工具/软件:

我想将此比较器用于需要将 3.3V 逻辑转换为–7V 的应用。 我计划为该比较器提供–7V 至 Vs-和 0V 至 Vs+。 该 IC 是否适用于此类应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhir、

    为比较器提供+3.3V 和–7V 电源。  输出 VOL 将为–7V、VOH 将取决于上拉电阻器。 对于此应用、上拉至 0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:
    感谢你的帮助。

    如果我对 Vs+施加 0V 电压、这会是问题吗?

    我不太确定如何使用此 IC、因为数据表中未提及是否是双极。

    下面是我计划实施的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gandhi、

    您的输入现在超出了 VCM 范围。 这很糟糕。  

    双极性还是非双极性

    TLV1704-SEP 只有两个电源引脚。 因此、它无关紧要、也无法知道这两个引脚是否是双极引脚。

    只有具有 3 个或更多电源引脚的器件才能知道或关心电源引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gandhi:

    在 V+上放置+3.3V 电压、以便接受正电压、并且您应该可以正常使用。 输出仍将在 0V 至–7V 之间摆动。

    TLV170-SEP 采用 BiCMOS 工艺、但主要采用具有一些 MOSFET 电流源的双极 (BJT) 工艺。

    这在 TID 中进行了介绍、并查看 TLV170-SEP 产品文件夹的“技术文档“部分中提供的辐射报告。 它已通过 SEL。

    https://www.ti.com/product/TLV1704-SEP#tech-docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的澄清。