This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:漏电流

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549542/ina180-q1-leakage-current

器件型号:INA180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA180、

工具/软件:

您好团队:

 IN+和 IN-的输入阻抗是多少?

由于传感器连接到 KL30、我的客户测试并发现 IN+和 IN-的电流总共为 50uA、因此我们需要确认 INA180 IN+和 IN-的正常电流范围。

客户电路板中的当前设计如下:

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    这在数据表和其他文档中被指定为“输入偏置电流“、在数据表的电气特性表以及数据表的典型特性图中可以找到。

    这是 INA180-Q1 的曲线:

    这是针对每个引脚的情况、因此根据此信息、我预计器件会在 5V 共模左右运行。 此器件的输入偏置电流取决于输入引脚上的共模电压、如此处所示。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV