This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B-Q1:LM2901B-Q1 可用于直接驱动光耦合器 LED?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901B-Q1, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549358/lm2901b-q1-lm2901b-q1-is-available-to-direct-drive-to-opt-coupler-led

器件型号:LM2901B-Q1
主题: LM2901 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在设计一些检测电路并使用一些选耦合器。 然后、建议使用 10mA 电流。 然后、如果可能、我想使用此 LM2901B-Q1 来驱动 10mA。 最大电流为 20mA、但建议值为 4mA。 请告知此 10mA 驱动器与 LM2901 搭配使用。

此致、

Nakagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nakagawa-San、

    对于大多数(可能是所有样本)来说、10mA 是可以实现的。  一个或多个样本可能无法到达 10mA。 我怀疑电流会接近 10mA。 因此、应用设计人员应仔细考虑这种风险。 示例;较小的电流是否会对应用性能产生不利影响?