This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:拥有任何优于 LTC6563 的解决方案

Guru**** 2789205 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404, OPA3S2859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537278/lmh32404-have-any-solution-better-than-ltc6563

器件型号:LMH32404
主题中讨论的其他器件: OPA3S2859

工具/软件:

您好先生

TI 是否有任何 比 LTC6563 更好的解决方案? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您在寻找比 LTC6563 更适合的 TI 器件时、您在哪个参数上?

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    BW 可调增益

    參數 μ s / 型號 μ s

    LTC6563(4 通道)

    LMH32404(4 通道)

    品牌 μ s

    Analog Devices

    ti

    頻寬 μ s (BW)

    600MHz

    350MHz

    跨阻增益 μ s

    22.2/16.7/11.1/Rev.1 5.55kΩ

    固定 ó n 10kΩ

    輸入雜訊密度 μ s

    3.7pA/√Hz

    56 纳尔文

    輸入電容支援 μ s

    0.5pF

    1pF

    压摆率

    3000V/μs μ s

    750V/μs μ s

    注意事项

    封裝 μ s

    3mm x 5mm QFN 封装

    5*4mm VQFN

    功耗 μ s

    在 3.3V 时为 194mW 至 325mW

    28mA

    補償 μ s / 增益可調 μ s

    外部可調 μ s

    外部可調Offset μ s

    APD

    V.

    V.

    钳位 保護 μ s

    在Output μ s

    在Input μ s

    其他 μ s

    0µA 至 90µA 的大线性输入电流范围
    大瞬态过载电流(峰值大于 1A)

    静态电流:28mA /通道
    待机模式:10mA /通道
    低功耗模式:2.5mA(4 通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    本周、我将通过星期二回顾并回复您。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    抱歉这里有延迟响应、您可以查看 OPA3S2859。 它是 双通道 TIA、具有 900MHz 的可编程增益和带宽。

    此致
    Anant