This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:更改 Revsion L→M

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539155/lm2903-q1-changes-revsion-l-m

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM339

工具/软件:

大家好!

我对该图有一些疑问、并更新了下面的典型特性。

1) 我理解,每个图表都有不同的测量条件。 请告诉我每个测量条件。

修订版本 L→图 1. :μ s

修订版 M→图 2-1TA = 25°C、VS = 5V、RPULLUP = 5.1k、CL = 15pF、VCM = 0V、 VUNDERDRIVE = 100mV、VOVERDRIVE = 100mV(除非另有说明)

L:M

 :μ s

2) 我认为方框图是不同的。

添加了 Q9~12、Q14 和 Q15。

由于添加了前一工艺装置、该电路发生了变化。

是这样吗? 还是原来在那里?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    条件相同;新芯片电源电流更小。

    2.有关  详细信息、请参阅 LM393 系列比较器应用设计指南的第 2 节和第 3 节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryusuke、

    正如 Clemens 提到的、请参阅应用手册。 所有这些都在这里解释。第 6 节解释电路的变化。

     LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    在数据表限值范围内运行时、操作是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul 和 Clemens:

    (1) 热阻
    在修订版 G 数据表中、第 6.5 节中显示了 LM2903E-Q1 热阻值。
    在 Rev.M 数据表中、第 2.8 节中的表分组在一起、没有区分后缀。
    我想知道 LM2903E-Q1 的热阻值(如果有)。

    (2) 电源电流与电源电压之间的关系
    在修订版 G 数据表的图 2 中、有 LM2903E-Q1 的电源电流与电源电压间的关系图。
    −了 Ω 40°C、25°C、125°C 和 150°C 下的特性。
    我认为 Rev.M 数据表中的相应图形为图 2-1、但只有一个最高为 125°C 的图形。 我想了解 150°C 中 LM2903E-Q1 的特性。

    (3) 输入偏置电流简介
    在修订版 G 数据表的第 6.6 节的电气特性表中、输入偏置电流
    在 25°C 处描述为–25nA(典型值)至–250nA (max)。
    另一方面、图 4 中偏置电流的测量图显示大约+30nA 至+35nA (25°C)。
    我是否应该将其视为绝对值?
    顺便说一下、修订版 M 数据表中的图 2-15 显示了大约–2.5nA 至–3.5nA (25°C)。
    您可以理解测量值小于表中显示的典型值。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryusuke、

    (1) 在 PCN 之后、所有器件都将使用相似的芯片尺寸和引线框、因此所有器件的热性能值都是相同的、无论后缀如何。

    (2) 将查看我们是否有一些数据。

    (3) 由于市场上混合使用了 PCN 和非 PCN 材料、因此在市场上大多数 PCN 材料之前、决定不更改典型电气表。 当电流为 3nA 至 5nA 时、新芯片偏置电流大约降低 10 倍。 请参阅图 2-15 至 2-18。

    该输入是双极 PNP 输入级。 基极(偏置)电流从输入引脚流向接地、流出引脚的电流为负值。 由于它是基极电流、因此它是恒定的、方向是恒定的。

    有关更多信息、请参阅 LM339 系列的第 6 节应用手册:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    请参阅 Rev.M 数据表。 我们不再生产“原始“ Ji1 材料、因此我们已清除了旧图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的回答。

    2) 我期待您的回答。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您的进展如何?

    如果您能回答、我会很感激。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryusuke、

    这里是一个预览...他们正在慢慢地..

    LM2903E-Q1 电源电流与电源电压间的关系

    接下来我要处理偏置电流...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是偏置电流:

    LM2903E-Q1 偏置电流与电源电压间的关系:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是一些输出摆幅曲线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul。

    感谢您的友好回答。 我要指的是它。

    此致、

    柳介