This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:输出短路

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2402-Q1, ALM2403-Q1, ALM2402F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1549310/opa2187-output-short-circuit

器件型号:OPA2187
主题中讨论的其他器件:ALM2402F-Q1、ALM2402-Q1、ALM2403-Q1

工具/软件:

在数据表中、报告称输出可以持续接地短路。  它也可以短接到电源吗? 同时,他也不知道。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:  

    它是否也可以短接到电源?

    您不应不限制运算放大器输出端的灌电流。  输出短路时的拉电流额定值仅为 25°C 或室温。 在高温下、过热保护电路可能被激活、并在 Tj 超过大约 150°C 时尝试保护自身。  

    如果您能够通过与输出端串联的电阻器限制灌电流或拉电流、例如限制为高达+/–20 –30mA、则运算放大器可能能够短接至低于或等于 Vcc 电源电压的电源(Vcc < 40VDC 是运算放大器的最大值)。  

    这是一份 ALM2403-Q1/ALM2402-Q1/ALM2402F-Q1 的应用手册、其中运算放大器对 Vcc 输出短路是一项无损坏的要求、但该应用手册必须经过精心设计、才能通过此类短时测试。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa447/sboa447.pdf?ts = 1754357365056 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FALM2403-Q1

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond