This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2387:在 Sallen-Key 低通滤波器配置中使用 OPA2387 时、输出振荡

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547489/opa2387-output-is-oscillating-when-using-opa2387-in-a-sallen-key-lowpass-filter-configuration

器件型号:OPA2387


工具/软件:

尊敬的 TI:

我正在 Sallen-Key 低通滤波器配置中使用 OPA2387 零漂移运算放大器、并具有巴特沃斯响应。  当输入电压升高到大约 13mV 直流时、输出开始从 0 到电源轨振荡。   滤波器的低通截止频率非常低(为 10Hz)。  我想知道您是否有任何想法可能导致振荡?  我知道有一些大 X7R 电容器提供正反馈、因此我打算测量这两个波形。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是该电路输入和输出的示波器图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    很抱歉耽误了回复。  

    只有输出可以保持在线性区域中时、滤波器才会完成其工作。 该范围为接地至 5V、不包括端点。

    想要一个一级滤波器来提供增益、两个低通极点以及在电源轨附近运行、这一问题非常严重。

    为了更加清晰、请绘制 IN+和 IN-、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    当输出接近 0 时、电路为工作状态。 它是在输入增加后、输出超过几百毫伏、开始振荡。

    随着输入进一步增加、 栏杆振荡实际上会变得越来越近(即频率增加)、直到输入增加得太大、以至于它只是一个输出轨。 所以它确实会在整个线性范围内振荡、就像无意的压控振荡器一样。

    通过将 R30 增大至 7.5k 来单独降低增益足以完全停止这种情况、并使电路按预期工作。  

    保持增益原样、但将截止频率增加到 1kHz 而不是 10Hz、实际上使振荡频率更高(与截止频率的增加成正比)、但波形在其他方面看起来相同、并且在输入电压增加时表现相同。

    所以、似乎增益就是问题、我不确定为什么。

    谢谢、

    Lucy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    感谢您的更新。 我使用理想运算放大器和 OPA2387 进行了仿真、没有发现问题。

    因此、似乎增益就是问题、我不确定原因。

    我同意。 因此我要求输入端提供波形。 不良的波形会击中两个电源轨、因此两种极性的输入差会变得过高。 它就像弛豫振荡器(大部分时间都在等待过驱放电)。