This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376-Q1:可实现单位增益的最低 V+

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376-Q1, OPA2376, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542272/opa2376-q1-lowest-v-that-can-achieve-unity-gain

器件型号:OPA2376-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2376LM7705

工具/软件:

尊敬的团队:

下面是我们的测试结果。

如您所见、我们测得的 V+为 0.3mV、Vout 为 1mV。 您能否分享您的专业知识、为什么我会获得这一结果?

此外、我们建议的 V+最小值是多少?

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    轨到轨输入/输出运算放大器中的输入电压可能一直到达其电源轨,但输出不能 — 见下文。 对于 OPA2376-Q1、在 25°C 下、输入电压的线性范围一直扩展到负电源轨、但输出只能在比负电源轨高 50mV 以内线性获得(请参阅 Aol 的条件)-这与输入偏置电流 IB 无关。

    室温下输入电压的最小值与负电源轨相同(在单电源应用中为 Vin>/=0)、但在高温下、Vos 将在 Vin=0 时增大。  因此、为了更大限度地减少失调电压、您应该在较高温度下将输入共模电压增加到地电平以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您发送编修。 还有一些问题

    1.根据随附的数据表规格、我不确定生成的 0.3mV 和 1mV 是多少?

    如果我们希望使输出= 0V、那么应该在 IN+上添加 Vos、是正确的吗? 数据表中为 25uV?

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     25°C 时、OPA2376 的最大 IB 为+/–10pA、但结温每增加 10°C、输入偏置电流就会翻倍、因此在高温下可能达到 300pA、如图 6-13 所示。

    2.无法仅使用其输入将输出一直驱动至其负轨。  对于 OPA2376 输出摆动至 0V 需要使用负电源电压、如 LM7705(负电荷泵)或在输出端和–5V 之间连接 10k 下拉电阻器、具体请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    谢谢你。

    对于第一个问题、数据表显示、当结温为 125°C 时、IB 可能会达到 300pA。 但在我们的测试中、我们在 25°C 下以 amb 运行。 结点不会很高。

    对于第二个问题、您能否分享为什么架构可以在 Vin = 0V 时让 Vout = 0V?

    谢谢你。

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 仅在 125°C 结温下、OPA2376 IB 可以达到接近 300pA 的任何值 — 请参阅图 6-13。  

    测量的是 1M 输入电阻器的 RMS 噪声。  1M Ω 电阻器的热噪声频谱密度为 126.5nV/rt-Hz(请参阅下面的公式)。

      带宽范围内的总积分热噪声由以下公式得出:

    使用上述公式计算 1M 电阻器噪声= 126.5nV/RT-Hz*(5.5e6)^.5 =~296.7uVrms 或~0.3mVrms、其中 OPA2376 BW = 5.5MHz

    2.为了使 Vout 一直摆动到接地端、Vds 需要为零、但这不需要输出级中的电流 IQO(开环运行)。

    下面的请参阅 MOS 晶体管特性、表明当 Vds=0 时、 IQO 需要为零。  然而、输出级存在一定的最小静态电流、无法通过外部方式关断。  这会导致最小输出电压摆幅为 Vout_MIN = IQO*Ron、其中 Ron 由欧姆区域曲线的斜率定义 — 如下所示。